This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于快速链路中断(FLD)

Guru**** 2830725 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300830/dp83867e-about-fast-link-drop-fld

器件型号:DP83867E

感谢你的帮助。

请告诉我 DP83867E 的快速链路中断(FLD)功能。
数据表指出:

"DP83867包括高级下行链路功能、可支持各种实时应用。 下行链路机制是可配置的、可以针对链接丢失实现非常快的响应速度。 包括扩展模式。
...
DP83867支持称为快速下行链路模式的增强模式、该模式可缩短窗口。 在这种模式下,在大多数情况下,T1窗口会明显缩短到小于10μs。"

最后还有一种解释、即有一种称为快速下行链路模式的增强模式、该模式在大多数情况下小于10us。
请告诉我如何使用此高级模式。
我们想知道如何使用小于10us 的高速链路断开模式、以及如何还支持在工业以太网 EtherCAT 中对链路损耗进行高速检测。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我添加一些内容。

    可以使用 FLG_CFG 寄存器设置快速链路丢失(FLG)、但是否可以将检测结果与 DP83867的其中一个 GPIO 的输出相关联?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您已经找到了用于启用的 FLD 寄存器。 要启用某个 FLD 机制、请使用[4:0]。 如果由于这些机制之一而断开链路、可通过[12:8]进行检查。

    我看不到将 FLD 结果输出到 GPIO 的任何方式。 这必须通过寄存器进行轮询。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    请让我来核对一下。

    1、关于100BASE-TX 案例
    FLD_CFG 寄存器中的 FLD_EN[14]似乎为1000BASE-T 提供权限设置、但假设 FLD 也适用于100BASE-TX 是否正确? 此外、对于100BASE-TX、FLD_EN[14]应该是什么?

    2.关于 FLD 检测响应能力
    那么在不到10us 的时间内即可检测到这些检测?

    关于 GPIO 输出
    这意味着 FLD 结果不能输出到 GPIO、只能通过轮询 FLD_STS[12:8]寄存器来读取。。。
    关于 FLD 检测结果、LED_GPIO 和 RGMII 的各种链路状态是否存在任何相关性? 我认为,如果 FLD 检测结果和该信号之间存在相关性,就有可能根据该信号做出决定。你怎么看?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试在[4:0]中启用所需的模式?

    FLD 机制类型与 RGMII 类型之间没有相关性。 RGMII 可以在 任何链路断开时更改速度、但这独立于 FLD 机制。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我知道 FLD 和 RGMII 之间没有相关性。
    从这个前提思考一下。

    谢谢你。