This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:。

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302609/tusb1210

器件型号:TUSB1210

大家好、

由于我们更新了您技术团队以前的审查评论意见、并在 PPT 中捕捉并附上这些答复

  • VBUS 应该连接到 USB 连接器,无法接地(查看评论)

[Response from US]从连接器连接到 USB 5V 的 Vbus 引脚。

  • 连接了什么 REFCLK? 19.2Mhz?  (查看评论)

    [来自我们的回复] REFCLK 引脚从处理器连接到19.2Mhz USB_ULPI_REFCLK。

需要更多澄清、请说明一下

  • 请注意、使用零欧姆电阻器对 VBAT 和 VDD33进行短路、检查其是否正常。
  • 对于3.3V 以下铁氧体磁珠[BLM18EG121SN1D]、如果是或有任何建议、请告知我们。
  • 对于1.8V 电压、使用以下铁氧体磁珠[BLM18EG121SN1D]、是否有任何建议、请告知我们。

附上更新后的原理图文件供您参考、请查看并提供您的反馈

此致、

伊尔沙特


e2e.ti.com/.../8540.USB.pdfe2e.ti.com/.../TUSB1210_5F00_review_5F00_reply.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊尔沙特:

      原理图在更改后看起来很好、该器件是否适用于?

        VBAT 和 VDD33也可以使用零欧姆电阻器进行短路。

       铁氧体磁珠[BLM18EG121SN1D]应适用于此设计。

    稳压器

    布赖恩