This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:作为两个独立电平转换器工作

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302661/tca9543a-working-as-two-independant-level-shifters

器件型号:TCA9543A

您好!

我想寻求有关 TCA9543A 集成电路的指导。 我目前面临使用在1.8V I2C 逻辑电平下运行的微控制器的挑战、并且需要与两个不同的从器件通信。 其中一个从器件的工作电压为3.3V、另一个器件的工作电压为2.5V。

查看 TCA9543A 的数据表后、我注意到最小 VIH 指定为0.7* VCC。 因此、我似乎应该以不超过2.5V 的电压为 IC 供电。 但我不清楚开关的最大输出电压和电源电压之间的关系。

这种情况下是否有任何限制、或者将一个通道的上拉电阻器设置为3.3V、将另一个通道的上拉电阻器设置为2.5V 是否足够? 非常感谢您就此事提供任何见解或建议。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些开关是采用共栅极配置的简单 N 沟道 MOSFET。 当一个信号线路被拉至低电平时、开关被闭合、并且两侧的信号被连接(也就是说、有源 I²C Ω 器件吸收流经所有上拉电阻器的电流)。 当信号线为高电平时、该开关断开、两侧的电压由相应的上拉电阻器决定。

    只需在1.8V 的最低信号电压下运行开关。上拉电阻器应使用适合其总线段中器件的任何电压。 请参见图16中的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    我同意克莱门斯关于这一点的看法。

    这是 Clemens 数据表提供的一个图。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆