This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1 PMA 测试模式

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301471/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-q1-pma-test-modes

器件型号:DP83TC812S-Q1

大家好、

SNLA389A 显示 PMA 测试模式寄存器为0X0836。

但 数据表中给出的寄存器为0X1836。

哪一个是正确的? 我们应该如何选择配置?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    它是 MMD 寄存器空间0x1中的寄存器0x1836或寄存器0x836。  

    您可以使用以下扩展寄存器步骤对寄存器进行写入:

    0xD=x1

    0xE=0x836

    0xD=4001

    0xE=所需值

    您可以使用以下步骤读取该寄存器:

    0xD=x1

    0xE=0x836

    0xD=4001

    读取0xE

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的支持。

    我想知道何时使用0X1836以及何时使用0X836? 您能举个例子来说明如何使用0X836吗?

    谢谢  

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    该器件没有寄存器0x836。 您绘制的寄存器是相同的寄存器。 另一种方式是说出寄存器0x1836、即寄存器空间 MMD 0x1中的寄存器0x836。  

    寄存器0x1836的读取/写入步骤已在上面写入。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我的客户发现他们使用了812S、写入0X1836无法进入相应的测试模式。

    但是、写入0X0836可进入相应的测试模式、因此我们对其差异和原因很好奇。

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    它们是如何写入0x1836与0x836的? 您能要求他们提供屏幕截图吗?

    此致、

    梅利萨