This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS122:最大结温

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302210/sn65lvds122-max-junction-temperature

器件型号:SN65LVDS122

您的产品 SN65LVDS122PW 和 SN74AVC4T245PW 的 Tj 最大值是多少? 数据表只说明最高环境温度。 我看到这两个器件的可靠性测试都是在125°C 下进行的。 您能解释一下这些器件的最高结温是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    我们没有可用的最高结温、但在最高结温也为125°C 的情况下工作是安全的。