This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:使用积分器的优势

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301819/tpic8101-advantages-of-using-an-integrator

器件型号:TPIC8101

您好!

一位客户要求我介绍此产品、我正在阅读数据表。
请介绍积分器输出的优势。

查看该波形、可以看到输入振幅似乎保持在峰值。

该函数是否是在后续阶段使用低速 ADC 读取振幅峰值的函数?

我对该产品没有详细的了解、因此请告诉我积分器输出的优势。

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    积分器 在 INT/保持计时窗口上对信号求和、以尽可能提高 信号 SNR。
    然后、uC 可以检查输出信号、以确定是否发生了爆震事件。

    此致、
    约翰