This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548AMRGER:通过 I2C 总线执行复位命令

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303226/tca9548a-tca9548amrger-reset-command-over-i2c-bus

器件型号:TCA9548A

你(们)好!

我希望你们的日子过得好。

我们在 设计中使用的是 TCA9548AMRGER 芯片、并希望确认我们是否发出命令字节 (B7-B0):0 0 0 0 0 0 0 0时、器件将处于复位状态。

主 I2C 控制器没有连接到 TCA9548AMRGER 芯片 RESET 引脚的 RESET 复位。

请尽快告知我。

此致、

吉里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制寄存器是 TCA9548A 的唯一状态。 写入一个零值(和写事务末尾的停止条件)确实会将其置于与复位后相同的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Girsh:

    我同意克莱门斯的回应

    如果您有任何其他问题、敬请告知!  

    此致、

    卡梅隆