This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:TPD1E10B06DPY

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302424/tpd1e10b06-tpd1e10b06dpy

器件型号:TPD1E10B06

TPD1E10B06DPYの故障しているかどうか調べる方法を知りたい。

また、故障モードの種類も知りたい。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    我不得不翻译成英文,所以请原谅我在这里的任何误解。 您是否在问如何验证器件是否已损坏?

    这些器件可能发生短路或开路、从我的经验来看、从输入引脚到 GND 的短路故障较多。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    你的答案是我想知道的。
    在大约0.13mA 的短路模式下、泄漏电流是否会击穿? 机械应力是否会导致此类破坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    我不确定我是否理解正确、如果您问为什么器件发生故障、那是因为流经器件的电流过大。 裸片将变热并导致您所看到的短路故障。

    此致、

    塞巴斯蒂安