This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:无电源时的 SDA 和 SCL 输入状态

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302856/tcal6416-sda-and-scl-input-state-with-no-power

器件型号:TCAL6416

您好:)

当 TCAL6416在 VCCI/VCCP 上均断电时、是否仍然可以连接正常工作的 I2C 总线? I2C 总线在3.3V 下运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;绝对最大额定值和建议工作条件允许 μ I²C 引脚上的电压高于 VCCI。 (绝对最大额定值中的 IIOK 规格意味着 SDA 具有一个连接至 VCCI 的钳位二极管、但这似乎是一个误差。)