This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:无电源时的输入状态

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302851/tca9416-input-state-with-no-power

器件型号:TCA9416

您好:)

-

可以肯定的是、当 TCA9416在 VCCA 和/或 VCCB 上没有电时、任一侧的 I2C 总线是否仍然可以正常工作、或者内部10K 上拉电阻器会将总线拉低吗? I2C 总线在3.3V 下运行。

-

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.3节指出:

    电阻器具有反偏置保护、因此、如果电源关闭、电流不能通过电阻器流回电源。 如果电源高于 VUVLO_RISE、则其侧的上拉电阻器将被启用。