This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:电路设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302375/thvd8000-circuit-design

器件型号:THVD8000

我已通过 Mouser 在线购买 THVD8000样片。

因此、我尝试通过 THVD800数据表中的图7-1进行测量、以检查 OOK 模式。

但是、我在示波器上看不到 OOK 信号的波形。

请详细说明方法、并告知检查点。

谢谢。

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    因此、图7-1没有显示运行所必需的所有连接、所以我将逐一介绍每个引脚、以及应如何连接这些引脚来测量 OOK 信号。  

    首先-就像对器件工作原理的基本理解一样;当器件处于发送模式时、它将在"D"输入处转换为逻辑高电平 、从而驱动"A"和"B"之间的0V 差分信号。 当"D"输入端出现逻辑低电平时、 将在"A"和"B"之间生成频率 fmod 的脉冲序列(由终端用户通过 F_SET 引脚设置)。  

    使用如上所示的 THVD8000引脚排列、我将遍历每个引脚以及测量"A"和"B"之间的脉冲序列需要执行的操作。  

    引脚1"R"-当器件处于发送模式时、此引脚将为高阻态。 根据 THVD8000使用的更高级别协议、一个常见的用例是使用电阻器上拉该引脚、以便 其默认输出状态为"高"。 为了测试驱动器、这个引脚可保持悬空、这是因为它在这类测试中未被使用。  

    引脚2"模式"-此引脚需要被保持在一个高达 VCC 的2V 输入电压上以使器件保持在发送模式。 当 MODE =逻辑高电平时、THVD8000处于发送模式-为了测量输出 OOK 信号、器件需要处于发送模式。 对于 RX 模式=逻辑低电平。  

    引脚3 "F_SET"-该引脚设置驱动的调制器的调制频率(以及用于接收的解调器)。 这是通过该引脚与接地之间的电阻器设置的。 其值应根据下表而定。 我将注意到、我们建议最大电阻容差为+/-2%或更低、以保持调制频率的+/-25%容差。  

     

    例如、 如果您需要750kHz 的调制频率、F_SET 电阻器接地电阻值将为12.5k 欧姆。 我们建议信号的最大数据速率不超过调制频率的1/10、并且功率耦合网络无源值应随着调制频率的增加而减小。  

    引脚4"D"-这是驱动器的输入引脚。 应将其拉至低电平(至 GND)、以在发送模式下在"A"和"B"引脚之间发送脉冲序列。  

    引脚5"接地"-将此引脚接地。  

    引脚6和引脚7 "A"和"B"- 对于此特定测试,您可以遵循图7-1,如图"A"、"B"和"D"所示:

    VTEST 通常介于-7V 至12V 之间、以帮助对接地电位差进行建模。  

    引脚8" VCC "-将此引脚连接到3V 至5.5V 电源(5V 运行将获得最佳性能)、并在 VCC 引脚附近有一个100nF 电容器接地、用于 IC 去耦。  

    总之、

    "R"引脚-可保持悬空以进行驱动器测试

    "MODE"引脚-针对 TX 模式连接至 VCC。  

    "F"引脚-将电阻器从引脚接地、其值基于这篇文章中链接的表8-1 +数据表(第14-15页)

    "D"引脚-将此引脚接地以在"A"和"B"之间生成 OOK 脉冲序列。 将这个引脚拉为高电平将在 A 和 B 之间产生0V。  

    "GND"引脚-将此引脚接地。

    "A"和"B"引脚-参见图7.1

    "GND"引脚 -通过一个100nF 电容器将3V 至5.5V 电源连接至 VCC 附近的 VCC、以实现电源去耦。  

    如果您有任何其他问题或有任何其他问题、请告诉我、我会尽力回答!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Parker。

    很抱歉、原因是使用微型冷焊技术的原因。

    但您的回答对我很有帮助。

    此致、

    格雷戈