This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:上电时序和复位问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296450/dp83867e-power-on-timing-and-reset-issues

器件型号:DP83867E

我的客户在其当前设计中使用了 DP83867E。

当 它们使用 DP83867时、上电后可能会发生 MDIO 通信故障(Linux 将遍历地址0-31)。 当通信失败时、手动将 RESET_N 先拉低、然后拉高、MDIO 通信恢复正常。


我怀疑 MDIO 通信故障与上电复位持续时间有关。 请告诉我们、DP83867E PHY 的上电复位时间持续时间和所需的电源时序。


目前、PHY 使用3种电源模式(1.0V/2.5V/3.3V)。 上电复位时序图如下所示:

客户应用原理图如下所示:

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您分享详细信息。 如果可能、您是否还可以探测相对于 VDDA 和 VDDIO 的 MDC/MDIO 信号?

    MDC 时钟信号应在所有电源轨之后至少出现200ms、以确保 PHY 在正确的模式下运行。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的答复。

    MCD/MDIO 相对于 VDDA 和 VDDIO 的时序如下:

    -在 uboot 启动之前、MDIO 操作将不会访问 Phy。 两者之间将有将近8秒的时间、如下所示:

    -在上电过程中,MDC 被拉高至0.9V 左右一段时间。 这是由 PHY 芯片本身输出、而不是由 MCU 输出:

    2.另外,上一条声明需要更正。 客户当前使用 双电源配置 ,而不是三电源配置。 我们 在 D/S 中没有找到时序要求。

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    MDC 线路应仅为 DP83867PHY 的输入引脚。 我认为 MDC 无法输出电压。 如果可能、您能否拆除 MDC 线路上的33欧姆电阻并探测 MDC 线路以查看是否仍能看到 MDC 线路上的上拉电阻?

    能否再次确认 MDIO 线路上是否有外部上拉电阻器?  

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    三星试图移除 MDC 上的串联电阻器,但这种现象仍然是相同的。


    您是否可以在实验室环境中遵循 Samsung 的开机计时、以确认是否可以重现此问题、以及我们是否有手册中未说明的任何重置计时要求?
    例如、是否需要在1.0V 后施加3.3V 电压? 复位信号的时序要求是什么?

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    PHY 中的上电序列对 DP83867PHY 确实有显著的影响。  上电后添加复位是否是您系统中的解决方案?

    VDD1P0电源轨似乎不是干净的信号。  是否可以使 VDD1P0迹线的压摆率平滑、以查看这是否会阻止 MDC 线路上的内部上拉?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    加电后添加复位可以作为客户系统中的解决方案。

    但三星希望知道当前加电序列中概率异常的原因。 此问题的概率有时超过50%。 因为我们的规格中未指定时序要求?
    您能否在 VDD 和重置之间提供相关的原因分析和时序要求?

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的确认。 在客户应用中、VDD1P0上电后保持复位200ms 应该没有问题、以防止事先触发 MDC。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的回复、这意味着对于 Samsung 的当前配置、需要在 VDDA2P5、VDDIO3.3V、VDD1P0之后应用复位并保持200us 以上?

    BU 能否解释为何在施加 VDDIO 后、施加 VDD1P0之前和之后会出现 MCD 信号跳变? 这有助于我们击败88E1512在三星的项目。 您能否根据三星的开机顺序在实验室设置中重现并尝试解释问题?  

    谢谢你。

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ADRAIN:

    在客户的应用中、在 VDD1P0上电后保持复位持续200us 应该可以正常工作。

    可能导致 MDC 线上拉的假设之一是 VDD1P0上的不良波形。

    --

    此致、

    林希尔曼