This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:DP83843 AUI 接口信号规格?

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302688/dp83843-dp83843-aui-interface-signal-specification

器件型号:DP83843

我正在使用 DP83843将10BASE-T 转换为 AUI。
我还需要将来自 AUI 的差分信号转换为单端信号。 (如 TTL)
您是否知道 AUI 差分信号(AUITD+/-、AUIRD+/-、CD+/-)的信号规格?
我猜 PECL、但我不确定。
感谢您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyeonjoong:

    这是 TI 的旧器件。 我们对 AUI 转换界面的了解有限。 基于我们的了解、AUI 通信通过将 MLT-3传递到二进制编码和解码功能、并发出信号。 DP83843PHY 仅支持10Base-T 或100BaseTX 到 AUI 信号 或 MII 到 AUI 转换信号。

    --

    此致、

    林希尔曼