This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:DP 信号不稳定

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301455/tdp142-dp-signal-not-stable

器件型号:TDP142

您好!

发生 DP 信号不稳定问题。

详细的方框图和原理图我将发送在隐私按摩. 请将我添加到朋友。

以下是四种模式行为。

模式 A:两个多路复用器都切换到外部 DP 输入(MUX PORTB)。

模式 B:两个 MUX 切换至内部 MST 集线器(MUX 端口)。

模式 C:MUX_1切换到外部 DP 输入(MUX PORTB)、MUX_2切换到内部 MST 集线器(MUX 端口)。

模式 D:MUX_1切换到内部 MST 集线器(MUX 端口)、MUX_2切换到外部 DP 输入(MUX PORTB)。

在模式 A 中,使用2M 电缆的外部 DP 输入,切换到外部 DP 输出2M 电缆,有时无法检测到 DP 信号,也无法检测到故障。

我们曾尝试将 EQ 更改为最高增益 14.4dB、有所改善、故障率会更低、但有时仍会失败。

可能是由于 DP 信号已经衰减导致的、因此可能还需要在 DP 输入侧添加转接驱动器?

 

另一个 奇怪的情况是、当 MST 集线器未启用时、此问题消失。 但在模式 A 中、DP 信号不会通过 MST 集线器、但似乎有 来自 MST 集线器的一些干扰。

我们能否为您提供布局文件以供展示?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    我刚刚在 E2E 上发送了一个朋友申请、请添加我、然后在私密的消息中发送了方框图、原理图和布局。  

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh 

    我已将原理图和布局文件发送给您、如果有任何意见、请告诉我。 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    目前正在进行这方面的工作,明天就应该准备好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该线程、我们可以通过私人消息进行通信。