This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TX 显性超时

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301997/tcan1042-q1-tx-dominant-timeout

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

大家好、

我的客户  在其项目中使用 TCAN1042DRQ1。 他们遇到了以下问题、您可以帮助提出一些评论吗? 谢谢!

对于 TCAN1042DRQ1的 TX 显性超时功能、如数据表中所述、发送器功能会在 TCAN1042触发 DTO 时关闭、直到 TX 引脚清除显性状态。

下面是客户测得的波形、CH1&CH2为 CAN 总线、CH4为 TX 引脚;
TX 引脚短接至 GND 后、TCAN1042触发显性超时并及时释放 CAN 总线、但当显性错误不清除时、CAN 总线也会受到 TX 显性错误的影响。
这种现象与数据表不符、请帮助确定可能的原因、谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy

    正确的说法是、这些数据看起来是 DTO 长度(对于您突出显示的每个主要周期、我瞄准的都是大约2ms)、并且远远长于标准错误帧的预期长度(我假设您的仲裁数据速率约为250kHz - 1000kHz?)。 您是否能够确认您的仲裁位长度以确保正确?

    看起来这些事件是在尝试通信期间发生的。 您能帮助说明一下您是如何看待 TXD 吗? 即、您的探针和 IC 输入引脚之间是否存在任何无源器件或长迹线? 此外、水平放大 TXD 引脚以查看是否存在可能使 TXD 短暂过高的干扰会有所帮助?

    您的理解是正确的、TXD 显性超时会使驱动器保持关闭状态、直到 TXD 恢复为高电平状态。

    请注意、对于新项目、请考虑使用 TCAN1044A-Q1、因为这是8引脚 CAN 的较新版本。 TCAN1042-Q1仍处于激活状态、但它是较旧的技术、目前没有 TCAN1044A-Q1计划的那样增加容量。

    此致!

    丹尼