This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1162EVM:TCAN1162 EVM TXD 模式调试

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1, TCAN11623-Q1, TCAN1162-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303186/tcan1162evm-tcan1162-evm-txd-mode-debugging

器件型号:TCAN1162EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN11623-Q1TCAN1162-Q1、TCAN11625-Q1

大家好、

希望你做得好!!

最近、出于测试目的、我们购买了 TCAN1162评估模块 CAN 收发器。 即将推出的管线项目中使用同一个收发器。 在测试期间、我们收到以下观察结果、 请检查并确认我们是否以正确方式进行。 如有需要更改任何内容、请告知我们、

工作模式: 来自外部电源的 V-BAT 电源电压- 12V

             通过将跳线 J8跨接在 VIO 和 LDO3上、从3V3电平的内部逻辑获取 VIO

跳线连接:

J6就在他们的位置。-故障指示 LED

J9就位。-上拉可进入睡眠模式

J12被移除、我们在电缆的接收器节点上放置了

J15在 CAN_H 和 CAN_L 上的位置连接121E。

J14就在它们的位置: INH 引脚连接

情况1: 我们尝试通过外部接口对其进行通信、并且我们在 RXD 引脚上清楚地观察了等效 CAN_H 和 CAN_L 的 RXD 脉冲

情况2: 我们在 CAN 收发器的 TXD 引脚(3V3逻辑电平)从外部 uC 进行驱动、并且在 CAN_H 和 CAN_L 没有获得正确的响应。

我们正在尝试相同的调试以确保 CAN 收发器的正确通信。 因此、我请您帮助我们解决这个问题。

谢谢、此致

N·顺穆加纳坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunmuganathan,

    您是否在 EVM 上保留了默认器件 TCAN1162-Q1? 如果是、则不为您的 VIO 引脚供电。 仅当 EVM 上组装了 TCAN11623-Q1时、才会出现 LDO3。 原理图如此标记、因为 TCAN1162-Q1、TCAN11623-Q1和 TCAN11625-Q1都可以在同一电路板上工作。 如果未为 VIO 供电、则器件处于睡眠模式、而在驱动 CAN 总线时在 RXD 引脚上看到的是收发器对 WUP 的响应。

    请为 VIO 提供外部3.3V 电源、EVM 和器件应工作正常。

    此致、

    埃里克·哈克特