This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:VDD = 3.3V 运行。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303474/tusb320lai-vdd-3-3v-operation

器件型号:TUSB320LAI

您好!

您能否告诉我们、TUSB320LAI 是否在 VDD = 3.3V 工作电压下正常工作?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压范围内的所有电压(2.7V… 5V)将起作用。 但见第6.5节的脚注(1)和(3)。