This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:链路脉冲极性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302520/dp83826i-link-pulse-polarity

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:TLK105

您好!

让我在下面确认以防万一。

*我的理解本设备的默认链接脉冲极性是否为"正极性"正确?
如果默认链路脉冲极性为"负极性",是否有办法通过使用寄存器改变该极性?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    PHY 自动校正 MDI 侧的极性。 如果您想要手动更改极性,寄存器0x000B bit [6]可能会有所帮助。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin-san:

    下面我来确认一下。

     >如果要手动更改极性,寄存器0x000B bit [6]可能会有所帮助。
    我的理解是当用户将0x000B[6]设置为"1"时,TD 和 RD 的交换是否正确?
    (这意味着用户无需交叉电缆即可连接 MDI-MDI。 (换句话说、用户可以使用与 MDI-MDI-X 连接相同的直连电缆。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    我们的 PHY 支持交叉电缆和直通电缆。 它具有自动极性校正功能。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解到、我不关心此器件的链路脉冲的极性。
    感谢您的支持。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我最后有一个问题。

    *我的理解是 DP83826的默认链接极性不是"反极性"是正确的吗?

    根据旧器件 TLK105的数据表、有以下说明。
    >注意 TLK10xL 默认的发送链路脉冲极性相反。   
    但是、我在 DP83826数据表中找不到类似的说明、因此我认为默认链路极性为"非反转极性"。

    Br、