This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:推荐使用 RJ-45连接器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303309/dp83867ir-recommended-rj-45-connector

器件型号:DP83867IR

大家好、

我们正在考虑使用德州仪器的 PHY 器件"DP83867IR"的 GigE-Vision 接口模块。 我也在考虑在这种情况下使用 RJ-45连接器。 您能否告诉我、PHY 器件"DP83867IR"是否推荐使用 RJ-45连接器? 假定物理层为"100/1000BASE-T "。

在考虑时、 我们使用的是 Xilinx 的评估板"SP701"、而在该评估板上 Würth、我们使用了 M Ω Elektronik 的"7499111221A"、但由于该连接器很大。  我想看看是否有任何其他推荐的连接器。

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们的 DP83867EVM 使用 10117835-002LF RJ-45连接器。 我们建议使用具有磁性元件的分立式 RJ45连接器、以提高 EMC 性能。

    --

    谢谢!

    林希尔曼