This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:我们是否有输入侧带有内部上拉(下拉)电阻器的四路差分线路驱动器?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC172, SN75172, SN65LBC172A, SN65LBC174, AM26LS31, SN75ALS192, MC3487, SN75LBC172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302572/am26lv31-do-we-have-any-quadruple-differential-line-driver-with-internal-pull-up-down-resistor-in-input-side

器件型号:AM26LV31
主题中讨论的其他器件:SN65LBC172A、SN75LBC172 、 SN65LBC174、 AM26LS31、SN75172、 SN75ALS192、 MC3487、 SN75LBC172A

您好、团队成员:

我们是否有输入侧带有内部上拉(下拉)电阻器的四路差动线路驱动器?

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LBC 设备(SN75LBC172、SN65LBC174 (A)、SN65LBC172A)具有内部上拉电阻器。

    还有一些旧的双极器件(AM26LS31、SN75ALS192/4、MC3487、SN75172/4)、其输入开路时的表现如同高电平。

    它们都需要5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 VCC = 3.3V 电源下、我们没有任何适合该电源的选项。 SN75LBC172A 确实在输入端具有集成上拉电阻、我们保证其上拉电阻(Clemens 提到的其他一些器件很可能看起来是上拉电阻、但我们实际上也没有保证真正超出规格、因此存在风险)。

    诚实地说、如果可能的话、最简单的方法是将那个电阻器放置在器件外部、这是他们希望使用这个特定器件时的最佳选择、并且通常情况下、这个电阻器在这里尺寸小并且价格便宜、所以大多数应用确实应该能够适合它们。 您可能认为其他 IC 选项的价格不是很合理-许多其他 IC 选项的成本是前者的5倍到10倍-这比外部电阻器昂贵得多。  

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    非常感谢您的答复。 此需求来自我的客户。 他们忘记了 差分线路驱动器输入端的上拉电阻。 因此 、他们希望  在紧急情况下使用内部上拉电阻器。 我建议他们在下一个版本中更正其 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您对原因的解释-请将该消息传递给客户、希望在将来避免问题。  


    此致!

    帕克·道德森