This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:TLK10022/TLK10081聚合器 BER 测试

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303320/tlk10022-tlk10022-tlk10081-aggregator-ber-testing

器件型号:TLK10022

我们希望使用环回设置 BER 测试、环回连接 HS TX、将 PRBS 模式传输到 HS RX 输入、并监控是否检测到位错误。

是否有办法了解 EVM GUI 正在执行的操作、以便我们可以在我们的系统中复制它?

是否有办法了解此测试设置需要哪些寄存器设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x0B HS_TP_CONTROL 可用于启用/禁用 HS 测试模式发生器和验证器、以及选择测试模式。 启用 HS 测试模式验证器后、寄存器0x0F 位15 HS_TP_STATUS 将告诉您是否已实现对齐。 达到对齐后、可以在寄存器0x10 HS_ERROR_COUNTER 中读取位错误。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卢卡斯