This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610应用问题

Guru**** 2930510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303200/ds125df1610-ds125df1610-application-question

器件型号:DS125DF1610

您好!

目前、我们正在通信设备中使用 DS125DF1610。 我们希望与您确认3分:

  • 在执行 CDR 复位时、它是否会复位 CTLE 和 DFE 参数? 还是仅重新锁定 CDR?
  • 当 CDR 由于信号完整性等问题而解锁时、如果输入信号始终存在、是否可以重新锁定 CDR?
  • 是否有寄存器用于配置 CDR 带宽?
  • 是否有寄存器用于配置环回路径:TX->RX 和 RX->TX?

对于项目3和4、我在编程指南中找不到该寄存器。 如果您有最新的编程指南提供支持、您能与我们分享吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    Unknown 说:
    在复位 CDR 时、是否复位 CTLE 和 DFE 参数? 或仅重新锁定 CDR?

    使用默认设置时、CTLE 和 DFE 将在 CDR 复位时重新调整、因为在锁定采集期间会发生调整。

    请注意、DFE 默认为禁用。 编程指南包括有关如何启用 DFE 的说明。

    当 CDR 由于信号完整性等问题而解锁时,是否可以在输入信号始终存在的情况下重新锁定 CDR?

    是的、当存在信号检测时、CDR 会不断尝试锁定。

    Unknown 说:
    是否有配置 CDR 带宽的寄存器?

    请参阅该 e2e 主题、其中 Rodrigo 说明了如何配置 CDR 带宽。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597493/ds125df1610-how-to-improve-jitter-tolerance/2315856?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds125df1610%252520AND%252520%252522cdr%252520bandwidth%252522#2315856

    是否有寄存器可配置环回路径:TX->RX 和 RX->TX?

    不能在内部将通道输出回送至通道输入。 可以使用交叉点功能重新配置哪些通道输入路由到每个四通道内的哪个通道输出。

    如果客户对使用交叉点感兴趣、请告诉我。 我可以提供有关交叉点寄存器设置的详细说明、因为编程指南中的指令有些歧义。

    Unknown 说:
    对于项目3&4、我在编程指南中找不到该寄存器。 如果您有最新的编程指南提供支持、您能与我们分享吗?  [/报价]

    编程指南自2014年8月以来未更新。 如果这不是您拥有的版本、请告诉我。

    此致!

    卢卡斯