This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:原理图审阅和问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TPS74801, TUSB8041EVM, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301856/tusb8041a-schematic-review-and-questions

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TPS74801、 TUSB8041EVM、 TUSB322、TUSB542

大家好!

我正在学习 PCB 设计、并成功完成了一些定制 ESP32板设计。 我想做一个 USB 集线器设计、想要对这个原理图提供一些反馈、我在此处附上了这些反馈。 以下是除您提供的反馈之外、我还提出的一些主要问题:

1.) 我不确定 VDD11/Board_1P1V 和 VDD33/Board_3P3V 之间甚至 Board_5V 之间有何差异。 电路板标签是否用于 PCB 上的布线、VDD 是否用于电源平面本身? 如果是这种情况、如何生成 VDD11平面? 它是否会从 VDD33跳过、您会使用 LDO 或分压器、然后又有一个 Board_1P1V 和一个 VDD11平面?

2.) 我希望 USB 集线器能够插入 DC5V 或通过 USB 电缆插入。 我想进一步了解有关该部分的反馈、

3.) 此时我懒惰地使用分压器生成了 Board_1P1V。 有人可以推荐一个更稳定的方法来生成 Board_1P1V 器件吗?

感谢您的反馈!

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2023_2D00_12_2D00_10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas:

    Q1:VDD33/VDD11是集线器器件的电源名称、BOARD5v 和 board_3p3v 或 board_1p1v 是从电路板上的 LDO 生成的电源名称。  VDD33/VDD11仅用于集线器器器件、Board_XV 用于电路板上的所有其他器件、例如 LDO、EEPROM。 因此、您确实需要针对 VDD33/VDD11、board-XV 电源进行规划。 请检查集线器布局以供参考。

    Q3: 我们针对1.1V 电源使用 TPS74801。

     对于第二季度,我将在后面的 svchematic 回顾中讨论。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Brian。 这是否意味着存在5个不同的电源平面(VDD33、VDD11、Board_1P1V、Board_3P3V、Board_5V)? 如果有这方面的示例、我想详细了解。

    请在原理图审阅中提供任何进一步的反馈。 再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TUSb8041EVM 的平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是 SCH 审核命令。

    e2e.ti.com/.../EasyEDA_5F00_8041a_5F00_review.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的反馈。 我在这里附加了一份新的原理图、其中包含使用 TUSB542和 TUSB322实现的 MUX。 您能否检查原理图、看看它是否看起来不错? 我唯一担心的是 TUSB8041A 没有 ID 针脚和 INT#针脚、但我觉得应该还是可以的。 我还使用了 TPS74801来生成1.1V 电源、但不确定我创建的实施方案。 请检查一下。 最后、关于对并联电源的评论、我刚刚访问了 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2304140030_Analogue-Devices-LTC4359IMS8-PBF_C580870.pdf 第10页、图5。 您能否更深入地介绍一下您的建议? 尽管如此,还是很乐意做出改变,但只是想问一下。

    此致、

    特哈斯

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2023_2D00_12_2D00_12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas:

    对于 TUSB542、SSRX0_UP 也需要100nF 交流电容器。

    对于 TUSB322、您需要将 EN/N 引脚接地。

    在此设计中、集线器上游由 TUSB322配置为 UFP、因此 TUSB322原理图看上去一切正常

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的所有反馈。 如果有其他任何东西、尤其是并联电源、您能否快速查看原理图的其余部分? 我已经实现了您在此处提供的反馈。

    此致、

    特哈斯