大家好、团队成员、
请告知我的问题 bellows:
问题1:
有没有任何公式可以显示 DS90UB954的有效 CSI-2输出带宽?
不过、我可以在 DS90UB960数据表上找到有关有效带宽的公式、
我在 DS90UB954数据表中找不到任何公式。
可以使用相同的公式。
问题2.
当我在与 DS90UB960完全相同的条件下测试 DS90UB954时、
DS90UB954报告了 BUFFERR 错误、而 DS90UB960未报告任何错误、
尽管该设置是在单 DSI-2端口模式下进行的。
除了 CSI-2端口数量、
如缓冲存储器的大小等。
此致、
石渡市