This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:CSI-2输出带宽

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302535/ds90ub954-q1-csi-2-output-bandwidth

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、团队成员、

请告知我的问题 bellows:

问题1:
有没有任何公式可以显示 DS90UB954的有效 CSI-2输出带宽?
不过、我可以在 DS90UB960数据表上找到有关有效带宽的公式、
我在 DS90UB954数据表中找不到任何公式。
可以使用相同的公式。

问题2.
当我在与 DS90UB960完全相同的条件下测试 DS90UB954时、
DS90UB954报告了 BUFFERR 错误、而 DS90UB960未报告任何错误、
尽管该设置是在单 DSI-2端口模式下进行的。
除了 CSI-2端口数量、
如缓冲存储器的大小等。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 设置中使用的是什么串行器和模式? 这两款器件聚合 CSI 数据的方法/公式相同、但这些器件支持不同的 CSI 输出速度、这会影响聚合带宽。 能否提供有关您的设置、使用的串行器数量、视频数据的分辨率和消隐等的更多详细信息?

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Darrah、

    感谢您的支持。
    一位客户联系了我们、并告知我们 DS90UB954由于设置不正确而无法正常工作。 它现在似乎工作正常。

    我还有一个问题。
    DS90UB954数据表中没有用于计算 BW 的公式。
    DS90UB960数据表中列出了下面的 BW 计算方法、但它是否可用于 DS90UB954?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴设备问题已得到解决。 在回答您的问题时、是的、相同的公式也可用于 DS90UB954。 CSI 聚合方法和相应的 CSI 带宽不是特定于器件的。 有关 CSI 聚合的更多背景信息、请观看本 视频。