This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83815:DP83815/DP83816元件建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83816, DP83815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302672/dp83815-dp83815-dp83816-component-suggestion

器件型号:DP83815
主题中讨论的其他器件:DP83816

大家好、

对于新设计、我想使用 PCIe 转 以太网 PHY 桥接器、我认为 DP83815和 DP83816是 合适的。

尽管如此、这两种器件都是最晚可采购期限的器件、或者不推荐用于新设计、您能推荐替代器件吗?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kragt:

    在 TI、我还没有听说在 PCIe 和以太网 PHY 之间转换的解决方案。 请咨询 FPGA 或 ASIC 供应商。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    因此、 DP83815和 DP83816无法在 PCIe 和以太网之间实现桥接功能?

    您是指哪家 FPGA/ASIC 供应商?

    此致、

    沃特·克拉格特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 Kragt 致意、

    DP 产品不能提供此功能。

    请联系 Xilinx 或 Intel。

    此致、Nasser