This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:比较 THVD1550和 SN65HVD3088EDR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1520, SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303926/thvd1550-compare-thvd1550-and-sn65hvd3088edr

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: THVD1520SN65HVD3088E

大家好、

我有一个问题、因为我知道 SN65HVD3088是一款旧器件。 我建议使用 THVD1550代替竞争对手。 SP485EEN.

除了 ESD 和速度外、THVD1550和 SN65HVD 之间有何区别? 因为价格差距很大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉参考搜索显示采用的是10Mbps THVD1520。 (THVD1520具有同样或者更好的针对接触放电和 HBM 的 ESD 保护。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    因此、除了速度和 ESD 等级外、还有 一些其他的关键区别因素:

    THVD1550可处理一个更高的温度范围:-40°C 至125°C、而不是 SN65HVD3088E 所规定的-40°C 至85°C。  

    2. THVD1550在 A/B 引脚上具有更高的故障保护等级-它为+/-18V、而 SN65HVD3088E 的额定电压仅为-9V/14V。

    THVD1550具有更大的共模额定值-+/-15V、而 SN65HVD3088E 具有标准-7V/12V

    4. SN65HVD3088E 最近进行了重新设计、这有助于降低其价格。  

    从本质上讲、THVD1550更强大、这解释了价格方面的主要差异。 由于生产基地迁移、旧器件最近也进行了重新设计、从而可以获得稍便宜的器件。  

    尽管如此-如果价格是主要问题、SN65HVD3088E 今年刚刚进行了重新设计-我们在去年夏天发布了更新。 因此、如果客户不需要更高的速度、更高的温度范围或增强的保护、SN65HVD3088E 仍然是许多标准 RS 至485应用的出色部件(如果客户使用 SP485、则可能真的只需要标准 RS 至485器件)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森