主题中讨论的其他器件:TDA4VM
您好!
我们致力于将 AR0234传感器连接 FPD Link3与 TI 的 TDA4VM 入门套件。
解串器有四个 RX 端口和两个 CSI-2 TX 端口。 UB960的 Linux 驱动程序支持一个 CSI-2 TX 端口用于四个 RX 端口。 因此、与每个 RX 端口连接的四个摄像头都路由到一个 TX 端口。
每个摄像头的 MIPI 时钟速度为300 MHz、CSI-2 解串器的 TX 端口为1.6GHz。 通过计算四种摄像头速度、得出的速度为1.2GHz、几乎仍低于 TX 端口的1.6GHz 速度。
当我们开始使用4个摄像头进行流式传输时、它可以正常流式传输、但有时会因某些问题而停止。 当我们检查 dmesg 消息时、它显示"ds90ub960 6-0030:Rx 缓冲区错误"。
是否有办法可以解决此问题、以帮助让摄像机流式传输日志时间?
注意:此问题不一致,有时流运行超过两天,有时仅为20分钟或更短。 使用 DSO 进行检查后、我们可以看到来自摄像头和解串器外部的帧数据。