This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TCA9517A 电平转换 I2C 总线中继器检查清单

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303995/tca9517a-tca9517a-level-shifting-i2c-bus-repeater-checklist

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9803

你好

我正在考虑使用 SMBus 与主器件和从器件进行大约1m 隔离的通信。
下面的用法是否有任何问题?

①在主从两侧安装 I2C 总线中继器 TCA9517A。 (直接连接)
TCA9517A 的②The μ A 电源(VCCA、VCCB)都是通用的、并且由主侧提供3.3V 电压。
③Since 两个从器件具有相同的从器件地址、通信通过主器件侧(左侧)的 EN 端子进行切换。
④Only 主器件侧被切换、而从器件侧 TCA9517A 一直处于激活状态(EN 引脚被固定为高电平)


regardse2e.ti.com/.../TCA9517A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、这是可以实现的。

    这些100 Ω 串联电阻可能不需要。

    TCA9803允许使用更少的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答
    它很有帮助

    此致