This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN90004:什么是 CAN Rx 消息的中断锁定时间

Guru**** 2954080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303521/scan90004-what-is-interrupt-lock-time-for-can-rx-message

器件型号:SCAN90004

您好!

 任何人可以 请澄清什么是中断 锁定时间为 CAN Rx 消息.

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个非常旧的器件、遗憾的是、此参数尚未表征。 建议确保符合数据表中的扫描开关特性表。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。