This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于 i.MX8MP 的 RGMII 转1000Base-KX 设计

Guru**** 2526780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302792/dp83869hm-rgmii-to-1000base-kx-design-for-i-mx8mp

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: TLK10232DP83869

您好!  

我们正在考虑使用以下设计方法让 i.MX8MP 用于1000Base-KX。  

该方法需要使用两个 IC。 第一个 IC (PN: DP83869HM)负责将 RGMII 信号转换为 SGMII、而第二个 IC (PN: TLK10232) 负责处理 SMGII 信号并将其转换为1000BASE-KX、如随附图像所示。

我们知道第一个 IC (PN:DP83869HM)可用作网桥(RGMII-SGMII)、但我们尚未看到详细的硬件设计指南。  你认为这是 可行的吗? 如果是、您能否向我们提供进行此设计所需的信息?

顺便说一下、我们选择此设计的原因是 i.MX8MP 不支持 SGMII 或 SERDES (1000Base-KX)。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些信息。 是的、DP83869可以执行 RGMII 至 SGMII 桥接模式。 只要 DP83869被设置或编程到所需的阶段、并且 SGMII 和 RGMII 连接良好。 DP83869可以很轻松地将 RGMII 连接到 SGMII。

    我们确实有 DP83869原理图检查清单、可以帮助您完成设计:

    e2e.ti.com/.../DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_public_2900_.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的快速回复。 这对我们非常有帮助。

    当我们将其用作桥接模式(RGMII-SGMII)时、第二部分(PN: TLK10232)将 SGMII 信号转换为1000Base-KX 需要满足哪些要求? 我们是否可以遵循硬件和软件指南?

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想、如果您联系 TLK10232的话、这个问题会更好。 遗憾的是、我们没有这方面的指南。

    --

    此致、

    林希尔曼