This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:VCO 自由运行

Guru**** 2919840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303383/ds110df111-vco-free-run

器件型号:DS110DF111

您好!

我希望让 VCO 自由运行以生成 PRBS 模式。 如果输入电压和温度保持恒定、我是否可以期望 VCO 输出稳定的频率(即使它不是所需的10.3Gbps)? 或者它是否会因电源电压或温度中的极小纹波而发生漂移?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我们的以太网重定时器在使用自由运行的 VCO 生成 PRBS 模式时难以保持稳定的频率。 即使电源电压和温度恒定、我也预计仍会有一些频率漂移。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯!