This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:FreeRTOS 驱动程序

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303555/dp83848i-freertos-driver

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:DP83849IF

大家好、

如果 DP83848支持 FreeRTOS 驱动程序? 我们仅在 TI.com 中找到适用于 DP83848的 Linux 驱动程序。

客户希望使用 DP383852的驱动程序来驱动 DP83849IF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    恐怕我们目前没有适用于 DP83848的 RTOS 驱动程序、只有 Linux 驱动程序。

    此致、

    阿尔瓦罗