主题中讨论的其他器件:ALP
尊敬的团队:
您好!!!
我们设计了自己的定制串行器和解串器板。 我们还提供了 DS90UB926 EVK 板。
借助 EVK I2C 通信、我们能够通过串行器 I2C 配置在解串器上生成显示图形。 因此、我们确保了电路板和电缆都能正常工作。
我们面临着问题、而外部(控制器 RGB、PCK、带有串行器的 DE 信号接口)使用串行器板配置在解串器侧生成自定义显示数据。
直至生成 CDR 锁定的模式正确锁定。 如果外部 PCLK 由控制器提供给串行器、则 CDR 锁定链接断开。 如果外部 PCLK 信号停止或移除、则检测到 CDR 锁定。
请让我们尽快澄清以下问题:
- 在 ALP 应用中、在生成图形时–我们需要配置显示时序参数。 同样、我们如何在生成自定义显示信息(即要显示的控制器数据)的同时配置显示时序参数? 我们也应该将图形发生器寄存器用于自定义显示信息还是任何其他方式?
- 如果显示屏在解串器侧需要33Mhz PCLK、则串行器 PCLK 输入也应在33MHz 范围内。 这句话是否正确? 如果我的理解有任何错误、请告知我们基于解串器输出的串行器 PCLK 输入计算的公式。
- 如果有可用于此问题的示例脚本、请与我们分享。
请尽快采取必要的行动。