This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:交流电容器尺寸

Guru**** 2875270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303806/hd3ss6126-ac-cap-size

器件型号:HD3SS6126

您好!

为了更好的 SI、我们计划在 USB 3.0网络上使用0201交流电容器。 产品说明书中建议使用0402。 您在使用0201尺寸的交流电容器时是否发现任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、您可以使用402或201尺寸、我实际上建议使用201尺寸的电容器。

    谢谢

    大卫