This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:接口论坛

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296707/ds125df1610evm-interface-forum

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610

大家好!

我们之前已就此事宜联系 TI E2E 支持团队。

操作 EVB 时会遇到困难。

我们将通过 SigCon 软件与 EVB 通信。

我们的设计目标是将 EVB 作为多 BER 测试仪运行。

我们的问题:

  1. 我们尝试打开 PRBS 发生器(在 DS125DF1610EVB 内)。 在 Tx 输出(TX_5A_P)上未观察到 PRBS 信号。  
  2. 我们连接了 REF_CLK (单端源)以查看是否在 CLK_MON 输出(J100)上检测到它-未成功。 请注意、我们遵循  DS125DF1610数据表中第7.3.7节的指导行

评估条件:

  1. 电源电压2.5V  
  2. 电流消耗为134mA
  3. REF_CLK 信号为25MHz
  4. 信号由外部示波器监控
  5. 温度(~ 25°C)。

我们希望收到以下信息:

  1. 寄存器0x02[6:5]、0x0B[4]和0x04[7]中存储的数据应该是多少,以便在 CLK_MON 输出中观察到 CLK_MON? 我们必须将接收到的数据应用于接收器还是设置其他寄存器、以便可以在 CLK+MON 处观察 REF_CLK? 为了打开 PRBS 发生器、我们是否必须施加 REF_CLK 信号(全部)?  
  2. 我们尝试使用 GUI 的"高级页面"来操作 PRBS 发生器。 要查看 Tx 输出处的 PRBS 信号、还必须激活/开启哪些功能?
  3. 如上所述、我们打算将 EVB 用作 BERT、即  通过测试系统传输 PRBS 信号(由 DS125DF1610EVB 生成)并使用 PRBS 校验器(在 DS125DF1610EVB 上)。 在此类应用中使用 DS125DF1610EVB 是否可行? 是否有任何已知问题?

希望上述问题的答案可以加快我们的评估。  请注意、我们打算在我们的多种产品中使用此 EVB。

我们非常感谢您的及时回复。  

谢谢。

莫蒂