这是更冲程的寄存器。 开始发送后、ub960在寄存器0x7a 中出现一些 CSI 错误、仅连接 ub953一个链路端口0。 ?配置都需要修复为953或960 μ s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是更冲程的寄存器。 开始发送后、ub960在寄存器0x7a 中出现一些 CSI 错误、仅连接 ub953一个链路端口0。 ?配置都需要修复为953或960 μ s
您好!
除了 CSI 错误之外、UB960上似乎报告了多个错误。 参考寄存器0x4E、在链路上也会看到奇偶校验错误和 BCC 序列错误。
通过参考 UB960寄存器转储、反向通道频率不适用于预期模式。 对于 CSI-2同步模式、寄存器0x58[2]:0]应设置为110,对应50Mbps。 这将对应于寄存器0x58从0x5D 更改为0x5E。 当前设置为0x58[2]:0]= 101,这是保留的寄存器设置。
如果此寄存器更改后问题仍然存在、您是否能够通过 UB960在该系统上运行映射工具? 此外、您是否能够分享用于将 UB953连接到 UB960的电缆和电缆长度? 此误差是否在所有系统中都是一致的/是否有良好的系统?
此致!
佐伊