This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:960接收错误

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301664/ds90ub960-q1-960-receive-errors

器件型号:DS90UB960-Q1

这是更冲程的寄存器。 开始发送后、ub960在寄存器0x7a 中出现一些 CSI 错误、仅连接 ub953一个链路端口0。  ?配置都需要修复为953或960 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除了 CSI 错误之外、UB960上似乎报告了多个错误。 参考寄存器0x4E、在链路上也会看到奇偶校验错误和 BCC 序列错误。  

    通过参考 UB960寄存器转储、反向通道频率不适用于预期模式。 对于 CSI-2同步模式、寄存器0x58[2]:0]应设置为110,对应50Mbps。 这将对应于寄存器0x58从0x5D 更改为0x5E。  当前设置为0x58[2]:0]= 101,这是保留的寄存器设置。  

    如果此寄存器更改后问题仍然存在、您是否能够通过 UB960在该系统上运行映射工具? 此外、您是否能够分享用于将 UB953连接到 UB960的电缆和电缆长度? 此误差是否在所有系统中都是一致的/是否有良好的系统?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TDA4 CSI TX 通道速度 在4个通道中降至410Mbps 以下时、可实现正常传输。 但对于 ub953、最多4个数据通道、每 通道速率为832Mbps。 哪些因素会影响该系统? TDA4配置或 ub953配置? 953通道速度设置在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yulong:  

    是否在寄存器0x58中更改了反向通道频率? 960上的寄存器0x58应设置为0x5E。 0x5D 不是 UB960器件的有效设置。  

    953未配置为特定的通道速度。  953的输入 CSI 数据的配置与使用的通道数量以及寄存器0x02中时钟是否处于连续或非连续模式有关。  

    此致!

    佐伊