This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:正在查找最大结温

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303879/sn65lvds31-looking-for-max-junction-temp

器件型号:SN65LVDS31

您好!

我正在查看器件型号 SN65LVDS31PW 和 SN65LVDS32PW、发现没有看到最高结温。 我看到最高 工作温度为85°C、但我不确定这是参考的最高结温还是最高外壳温度。  通常、最大工作温度不对应于最大结温、因为结点可能会进入更高的水平。 从而澄清这两个器件的工作温度是否确实为最大结温。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    通常、对于我们的 LVDS 器件、我们认为绝对最大结温为150°C。

    我查询了  SN65LVDS31PW 的 thetaJA 值、该值显示为110.1C/W。 使用数据表中的表格可以看出、在402mW 时、器件的结温约为130C (402mWx110C/W+85C 环境温度)。 这样我们会得到最高工作结温。 对 SN65LVDS32PW 进行同样的操作(此处的数据表中提供了 theta JA 数据、并且还显示在85°C 环境温度下为402mW)可为我们提供相似的结果。 最大工作结温约为130C。  

    对于这两种器件、建议最大结温为130C、而绝对最大结温为150C。

    -鲍比