This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0030:BT.656至 SDI

Guru**** 2896570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0030, CLC020, CLC021, LMH0340, LMH0341, LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304067/lmh0030-bt-656-to-sdi

器件型号:LMH0030
主题中讨论的其他器件: CLC020CLC021LMH0340LMH0341、LMH0302、 LMH0384

大家好、

背景:

客户拥有一个具有 BT.656接口输出的热成像机器、并希望将其转换为 SDI 接口。 BT.656接口为 D0~D7和 CK、Y-CB-CR 4-2-2协议、640×480 25fps (50i)、级别为 LVCOMS2.5V、使用温度-40℃~ 70℃。  另请参阅是否可以与 BT.1120 (16位接口)兼容、我可以使用什么解决方案来实现这一点?

客户最初想考虑使用串行器+电缆驱动器。 在研究 TI 的器件时、我们发现 LMH0030、CLC020、CLC021在理论上都支持与 SDI 连接的 SDTV 27MHz 接口。 SDI 的输出不需要单独的电缆驱动器、并且可以使用并行输入电平。 遗憾的是、上述3个器件均不具有所需的温度范围。  

客户有以下问题:

1. 如果不考虑温度问题、器件的8位接口和10位接口有多大的兼容性? 我如何处理额外的2个位?

2.  LMH0030似乎能够实现 BT656和 BT1120接口的兼容性、那么如何在电路上处理这两个接口来实现兼容性?

3.是否有其他解决方案可以做到这一点?  可 同时满足功能和温度要求。

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    1)。 需要为 LMH0030器件提供完整的10位数据。 10位 X 27MHz 相当于270Mbps。

    2)。 27MHz 时钟上的10位可被用来满足这两个要求。

    3)。 通常使用 FPGA 以及串行器。 有两个选项:

    3A)。 使用 LMH0340和 FPGA IP。 此 FPGA IP 和 LMH0340/LMH0341器件负责此应用。

    3B)。 此外、客户还可以分别使用 FPGA +器件、如 Intel 或 Xilinx FPGA 以及我们的 SDI 电缆驱动器或均衡器、如 LMH0302和 LMH0384。

    此致、Nasser