请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1297 您好!
数据表中 POR 之后有 SM 总线就绪时间。 SPI 呢?
我使用 SPI 接口。 POR 后40ms、我通过 SPI 启动器件初始化、但不会反映在 LMH1297中。
从 POR 经过100ms 后、运行良好。
SPI 就绪时间是否有任何限制?
此致、
村井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.