This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:上电和复位释放时序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304021/dp83826e-power-on-and-reset-release-timing

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:AM3356

您好!

我对 DP83826和 AM3356的上电和复位释放时序有疑问。

如何考虑 DP83826和 AM3356 (MPU)的上电时序和复位信号释放时序?

问题1:
MPU 已上电并稳定后、DP83826是否需要上电?
或无需考虑 PHY 和 MPU 之间的上电时序?

问题2.
DP83826通常与 MCU 同时由同一电源供电、
DP83826的复位释放是否从 MCU 完成?
如果是、DP83826的复位应该在什么时候从 MCU 释放?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G.F:

    在理想情况下、PHY 的上电要求与 MPU 无关。 但是、由于 PHY 的自举引脚(以及可能其时钟系统)由 SoC 消耗很大、因此最好通过 MCU 使 PHY 保持在复位状态、直到 SoC 完全初始化、然后 PHY 使其复位取消置位。 我要强调的关键点是、为了正确启动 PHY、SoC 不应影响 PHY 的关键子系统(如搭接值)。

    如需更多信息、请查看数据表中的 PHY 上电时序规格。

    此致、

    格罗姆