This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:BIST (内置自检)用法

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301768/dp83822i-bist-built-in-self-test-usage

器件型号:DP83822I

大家好、

我知道 BIST (内置自检)是一种故障诊断功能 、但我不明白它的用途。
请告诉我在什么情况下以及 BIST 用于以太网 PHY 初学者的目的是什么。
在开发用户系统时会将其用作调试吗?
此功能的执行是否旨在作为应用合并到市场中使用?
请告诉我、是否有建议的用法。

BIST 是否与第8.4.8节中描述的环回模式不同?
或者 BIST 是它的一部分吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    BIST (内置自检)主要用于在 用户没有外部数据包生成器时测试 PHY 内发送和接收数据的完整性、例如数据包错误或数据包丢失。

    回送主要用于隔离问题发生的位置:MAC 端或 MDI 端。 如果用户没有外部数据包生成器来生成数据包进行测试。 我们的 PHY 支持内部数据包生成器、该生成器在 PHY 内生成数据包、以测试 PHY 内的发送和接收数据、该数据包也称为 BIST。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    感谢您的答复。

    我了解。