This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221E:未上电的 IC 上的数字输入信号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304697/sn65c3221e-digital-input-signals-on-unpowered-ic

器件型号:SN65C3221E

大家好

如果 RS232总线未连接、是否可以从第二个板为 RS232驱动器供电并使其在 UART 侧未通电、或者是否应该在数字输入(ENn 和 DIN)处提供施密特触发缓冲器?

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    当 VCC 在器件上激活时、所有面向输入引脚的控制台侧(/EN、DIN、/FORCEOFF 和 FORCEON)都需要定义逻辑电平、否则您可能会看到器件运行异常。 本质上是 VCC 处于有效状态、任何逻辑输入都不能保持悬空。 因此、建议在 UART 侧就绪之前使用缓冲器来保持这些引脚上的信号为低电平/高电平、以避免设计问题。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森