This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 CAN IC 替换 RS 至485 IC

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304394/using-can-ic-to-replace-rs-485-ic

您好!

是否可以使用 CAN IC 代替 RS 至485 IC? 因为汽车类 RS 至485的价格非常昂贵

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气方面、CAN 和 RS -485是不同的。 在 CAN 隐性状态下、差分电压可以为零;这不是有效的 RS 至485信号电平。 但是、许多 RS 至485接收器具有内置的失效防护逻辑、可将未驱动的总线解释为逻辑1、而没有此类逻辑的总线应该具有具有具有同样效果的失效防护偏置电阻器。 因此、如果您对总线进行接线、以便 CAN 显性状态(CANH > CANL)对应于 RS 至485逻辑零(A < B)、那么 RS 485总线上的 CAN 收发器实际上可能会工作。

    最简单的解决方案是更换所有收发器、以便在电气层面上、总线使用 CAN 参数。 (简单的 CAN 收发器不关心您使用的是哪种协议。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国

    如 Clemens 所述、RS 至485和 CAN 之间的物理层不同、因此电压电平不同、并且不兼容。 有多种方法可以使其正常工作、但最简单的答案是将所有 CAN 收发器用于汽车应用。

    此致、

    埃里克·哈克特