This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:在 EFT 2.2kV 功率测试后 EVK 损坏

Guru**** 2757915 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296044/tusb8044aevm-evk-was-damaged-after-eft-2-2kv-power-testing

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

我们尝试将该 EVK 连接到 PCBA、然后结果在 EFT 电源测试之前可以正常工作、但是它在 EFT 之后完全不起作用。 请尽快检查。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石雄:

       您能解释一下 EFT 功率测试的测试程序吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们将 EVK 的5V 电源从外部电源适配器修改为 PCBA 降压5V 输出、并将 TUSB8044A 代替了 PCBA  原来的 USB 集线器。  然后、在 PCBA 的24V 电源输入上使用2.2kV 的 EFT 电源。 在 EFT 之前、EVK 起作用;在 EFT 之后、EVK 根本不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiha Hung:

      我  之前不确定 TUSB8044A 是否按照 EFT 标准进行了测试、但我会与我们的 PE 进行确认 并向您提供最新信息。

    此致  

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiha Hung:

     很抱歉这么晚才回复。 我们以前从未对集线器测试过 EFT、2.2kv 进入24V 时的脉冲宽度是多少?

    此致

    布赖安