This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:INH_MASK 函数

Guru**** 2506765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303298/tcan1463-q1-inh_mask-function

器件型号:TCAN1463-Q1

大家好、

抱歉、基本问题、我有点困惑。

使用 INH_MASK 函数(请勿屏蔽)->请勿使用 INH
请勿使用 INH_MASK 函数(请勿屏蔽)->使用 INH

这种理解是否正确? 如果我们正常使用 INH、INH_MASK 应该悬空或 GND、对吧?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyaoka-San、

    正确、将 INH_MASK 引脚接地以实现典型的 INH 功能。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    谢谢!

    三岳洋平