This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210下拉的影响

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305197/tusb1210-impact-of-tusb1210-pull-down

器件型号:TUSB1210

您好!

根据 TUSB1210产品说明书的7.4.1、为 PD 接口启用内部 PU/ULPI。

当连接到 FPGA 时、FPGA 在配置期间上拉、并且 FPGA 上拉和 ULPI 下拉之间可能会发生冲突。

我想检查下拉电阻的影响、因此我想知道内部电阻值。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor:

       针对 ULPI 接口的内部 PU/ULPI PD 被启用。 只有在上电复位期间、 一旦释放内部、PU 或 PD 电阻器才会分别自动替换为驱动的‘1'/'0'电平、因此 FPGA PU/ULPI 在正常运行期间不会影响 PD。

    此致

    布赖恩