This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网线下的接地

Guru**** 2905460 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305249/ground-under-ethernet-lines

主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

SNLA387谈到了  连接器和 PHY 之间的以太网连接、用以移除磁性器件下方的接地。   

但作为示例、 图2-4显示它们还移除了磁场和 PHY 以及磁性和连接器之间布线下方的接地。  

如果没有 GND 、我们就无法创建100欧姆  、  
请建议在引线下方使用/不使用接地  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是 DP83869EVM。 如果这有助于澄清、您可以查看此 EVM 文件。

    此致、

    格罗姆