This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204 PRBS 设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305132/tmds1204-tmds1204-prbs-settings

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: TDP0604

您好!

我们在 HDMI 2.0接收器 Rx 应用的设计中使用 TMDS1204器件。

最初、我们计划将重定时器配置为与 PRBS7数据模式配合使用。

要使器件能够接受 PRBS7数据、需要哪些寄存器设置。  

谢谢。

拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉维

    对于 HDMI2.0、您可以使用 TDP0604、 https://www.ti.com/product/TDP0604、 因为它支持源端和接收端应用。  

    对于 TDP0604和 TMDS1204、都是转接驱动器、而不是重定时器。 只要根据数据表满足输入条件、这两个器件都将接受 PRBS7数据模式。

    谢谢

    大卫